This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61199:关于连接 IFB 引脚

Guru**** 2811625 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61199, TPS61196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/919289/tps61199-about-connecting-ifb-pins

器件型号:TPS61199
主题中讨论的其他器件: TPS61196

您好!

关于 TPS61199、我的客户询问一些问题。
(问题)
它们需要额定电流为200mA/通道的 LED。
在本例中、它将三个 IFB 引脚连接在一起。
我的理解是正确的?

此致、
TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

      是的、您的理解是对的、还有其他几项建议:TPS61196和 LP8866。

    BR

    肖恩