This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM61460:CFF 值与数据表不同。

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: LM61460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/919316/webench-tools-lm61460-cff-value-is-different-from-datasheet

器件型号:LM61460

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、我正在尝试将 LM61460用于系统。

输入电压:24V

输出电压:5V

频率:1.18Mhz

Iout (最大值):5A

在数据表中、建议的5V 输出电压 CFF 约为10pF~30pF。

但使用 webench 去除工具

CFF 值为3pF。

我很困惑。 哪个值 更适合我的系统?  

输入电压:24V

输出电压:5V

频率:1.18Mhz

Iout (最大值):5A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Seokmin、

    您显示的表格适用于2.2MHz 和440kHz 设计。  

    数据表中的表3显示了采用4.7pF CFF 的1MHz 设计。

    3.3pF 和4.7pF 应该足够接近、以获得相似的结果。

    否则、如果您使用的 COUT 大于 WEBENCH 建议的值、则会在 CFF 较大的情况下看到更好的瞬态。

    希望这对您有所帮助、

    -奥兰多