This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61046A:我们能否将 PFM 频率保持在20kHz 以上

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61046, TLV61046A, TPS61372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/919184/tlv61046a-can-we-keep-the-pfm-frequency-above-20khz

器件型号:TLV61046A
主题中讨论的其他器件:TPS61046TPS61372

大家好、 我正在寻找一款 OLED 器件、但是如果 PFM 频率低于20kHz、我们将会遇到问题、我们是否可以将此芯片的某个版本保持在强制 PWM 模式、或者您是否有任何建议。  需要高达12V 的输出 30mAs。   我们可能会在转换器上施加一个小负载、以使 PFM 频率保持在20kHz 以上、您认为这是可行的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ajayt、

    TPS61046 (与 TLV61046A 类似、但封装非常小)广泛用于 PMOLED 运行、客户对 PFM 频率问题未提出任何投诉。

    如果客户确实需要强制 PWM 模式、则可以选择 TPS61372。