This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61235P:TPS61235P:5V 升压查询

Guru**** 2518550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/919132/tps61235p-tps61235p-5v-boost-inquiry

器件型号:TPS61235P

你(们)好

输入电压4.07V/2.4A (锂离子电池)
输出电压5.14V/1.64A

计算效率为86%。

使用输出端子负载时、输入电压下降至3.67伏。

3.67V 时的输入电压计算结果为95%。

哪个公式正确?

它是否正常运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SR、

    95%是正确的。 锂离子电池通常具有内部电阻。 请使用 DMM 测量输入电压并计算效率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Zack。