This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL7700CPWR 电源

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/919056/tl7700cpwr-power-supply

您好!

我对 TL7700CPWR 的电源有疑问。

我在电路中使用了这种监控、当感测电压低于特定阈值时、我想关闭稳压器。

能否将 TL7700CPWR VCC 连接到另一个独立的稳压器? (I-E.5伏)并了解3.3V?

非常感谢您的帮助和支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mahdi 您好、

    是的、SENSE 引脚的目的实际上是能够检测不同的电源轨。 只要 VDD > SENSE、您就可以使用您提到的配置(SENSE 独立于 VDD)。 您还可以将 SENSE 连接到 VDD 以检测主电源轨。

    谢谢、

    Abhinav。