This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27282:将 UCC27282用作高侧放大器的想法和可行性;DCDC 转换器中的低侧继电器驱动器

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27282, UCC27284

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/918964/ucc27282-idea-and-feasibility-of-using-ucc27282-as-high-side-low-side-relay-driver-in-a-dcdc-converter

器件型号:UCC27282
主题中讨论的其他器件: UCC27284

大家好、

我想知道在    双向48/12V 直流/直流系统中将 UCC27282用作高侧(驱动1个 FET)和低侧继电器驱动器(驱动背靠背 FET 以实现反向电流阻断)的想法和可行性。 主要竞争对手是 Onsemi、他们的主张是使用 FAN7171作为高侧继电器驱动器、使用 NCV51511作为低侧继电器驱动器。

谢谢

斯卡莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Scarlett、

    感谢您支持 UCC27282半桥驱动器。 对于用作直流开关的高侧驱动器、我们提供了一份应用手册、其中介绍了如何使用类似的驱动器 UCC27284来提供高侧浮动偏置和高侧栅极驱动。 这可以在双向 FET 或单 FET 单向电流的直流高侧驱动配置中工作。

    应用手册可在此处找到:

    https://www.ti.com/lit/an/sluaa58/sluaa58.pdf?ts=1593623233465&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FUCC27284

    既然您正在讨论用于继电器驱动的高侧驱动器和低侧驱动器、您能否提供所需电路功能的简单原理图?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    感谢 您的回复。 在低侧(12V)上、驱动器用于驱动背靠背 MOSFET、如中所示。 在高侧(48V)、客户不需要反向保护功能、因此只使用一个 FET。 在这种情况下、使用我们的半桥驱动器产品是否仍然可行?

    另一个问题是 UCC27282具有互锁功能、在驱动背靠背 MOSFET 时、拓扑会有所不同?