This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A7002:TPS7A7002电源板几何形状

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/918982/tps7a7002-tps7a7002-power-pad-geometr

器件型号:TPS7A7002

e2e.ti.com/.../7178.padsize.pdfI'm考虑了 TPS7A7002 PCB 板布局。

使用丝印板厚度为0.1mm、建议使用电源焊盘焊锡印板开口3.3mm (X)×2.6mm (Y)

另一方面、数据表上的电源板几何形状为3.1mm (X)×2.4mm (Y)

当使用 厚度为0.1mm 的模板时、电源板几何形状为3.1mm (X)×2.4mm (Y)是正确的? 但 也是3.1mm (X)×2.4mm (Y)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Minami-San、

    很抱歉耽误了时间、我终于聘请了一位包装专家、希望能很快得到回复。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Minami-San、

    以下是我从我们的封装专家处获得的表格:

    建议的尺寸低于模板厚度0.1mm 的建议尺寸。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、JCHK-SAN

    感谢您的回复!

    识别出的电源板几何尺寸相同。

    因此、从焊锡模版开孔开始、电源焊盘的几何形状为3.3mm×2.6mm。