This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:LM5116 SLUR965中建议的附加控制电路

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/918934/lm5116-lm5116-additional-control-circuit-as-proposed-in-slur965

器件型号:LM5116

如果将系统的输出调节至28V、20A、那么使 PMP7282的两个控制器同步的控制电路中的任何电阻器或电容器值是否会发生变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    功率级对小型同步电路没有影响:
    定时器 U2和缓冲器 U4由 VCC U1通过 Q7供电。
    FB 电平保持不变、即运算放大器输入之间的虚拟短路 Vref。

    环路和斜坡电容器需要调整、UVLO 可能需要调整。

    此致、Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bernd、我使用 WEBENCH 工具查找28V、20A 输出的降压转换器电容器和电阻值。 我将使计时电阻器保持不变、以使时钟保持不变。

    再次感谢、

    -Brian