This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:充电电流

Guru**** 2815085 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B, BQ21040, BQ51003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/919243/bq51050b-charging-current

器件型号:BQ51050B
主题中讨论的其他器件: BQ21040BQ51003

您好!  

我的客户正在寻找 用于900mAh 锂聚合物电池的 QI/WPC 充电器 IC。 他发现  了 BQ51050B、它的接收器和充电器。 根据 DS、它看起来对他们来说是可以的。 您能否验证此 IC 是否支持900mAh 电池? 400mA 至500mA 充电电流。

如果没有、可以提供更好的器件吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

     BQ51050B 将支持400-500mA 充电电流。

    如果需要低端接电流(< 30mA)、BQ51003 + BQ21040将是更好的选择。  

    最棒的