This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650864:TPS650864上电定序配置方法

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS650864, TPS650861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/919220/tps650864-tps650864-power-up-sequencing-configuration-method

器件型号:TPS650864
主题中讨论的其他器件: TPS650861

您好、专家、

我想确认我对 TPS650864上电定序配置方法的理解是否正确。

根据数据表6.10电源定序和 VR 控制、在上电和断电期间有三种不同的电源轨定序方法、我想确认我对 CTRx 控制和 PGOOD 控制的理解。  

1.对于 CtrlX 控制、我只需将 CTRL1~CTRL6引脚连接到 FPGA GPIO、然后使用 FPGA 代码来配置电源轨序列、对吧?

2.对于 PGOOD 控制、我只需要 将 CtrlX 连接到其前一个电源轨的电源正常状态、对吧?

但是对于 PGOOD 控制、只有4个 GPO 引脚、因此只有4个硬件 PG 引脚可用于连接下一个电源轨 CtrlX、如何控制6个电源轨序列?  

谢谢、致以诚挚的问候

Rachel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rachel、

    大多数 TPS650864控制逻辑位于 PMIC 内部、并已预先编程到特定序列。 我建议 以第6-3节 TPS6508640设计和设置为例。 4个发布版本中的每一个版本都有一个预编程的序列。

    或者、TPS650861是相同的产品、但未编程。  TPS65086100非易失性存储器编程指南 有助于了解如何对定序进行编程。