This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24095:TS 设置

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24095, BQ24078, BQ24232H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/919047/bq24095-ts-setting

器件型号:BQ24095
主题中讨论的其他器件: BQ24078BQ24232H

您好!

您能告诉我 BQ24095的 VH 和 VC 吗?

它们是0.278V 还是1.23V?

客户正在寻找0~45C、独立、无 JEITA、充电电流高达0.35A、4.35V 调节器件。

我找到了 BQ24078、但它不支持0~45C。 我找不到它的电阻器值。

您能告诉我 BQ24095支持这些要求吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是的、对于 BQ24095、Vhot = 0.278V 、Vcold = 1.23V

    客户正在寻找0~45C、独立、无 JEITA、充电电流高达0.35A、4.35V 调节器件。   BQ24095满足这些要求。 BQ24232H 也适用于此应用的电源路径器件。

     


    最棒的