This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40170:为什么 TPS40170具有可将基准电压设置为低于0.6的 TRK?

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40170
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/919161/tps40170-why-tps40170-has-a-trk-which-can-set-a-reference-voltage-below-0-6

器件型号:TPS40170

您好!

TRK:跟踪。 该引脚上的外部信号用于跟踪输出电压。 该引脚作为正基准直接连接到内部误差放大器。 VTRK 和内部600mV 基准之间的电压中较小的一个用于设置输出电压。 如果未使用该引脚、则应将其上拉至 VDD。

为什么 TPS40170具有可将基准电压设置为低于0.6的 TRK?  低基准电压的优势是什么?这适用于?μ V 的应用是什么

祝你一切顺利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为跟踪功能可能用于跟踪另一个输出电压。

    例如、在电源定序过程中、有时您需要确保电源2 (TPS40170)遵循与电源1相同的斜升、具有一定的比率。

    因此、您可以从电源1的输出端设置电阻分压器、电阻分压器的中间连接到 TPS40170的 TRK 引脚。

    之所以可以将其设置为低于600mV、是因为它可以开始从0V 斜升电压。

    这实际上并不是该器件 TRK 功能的优势、也不是其工作范围的更多优势

    谢谢

    -Arief