请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS40170 您好!
TRK:跟踪。 该引脚上的外部信号用于跟踪输出电压。 该引脚作为正基准直接连接到内部误差放大器。 VTRK 和内部600mV 基准之间的电压中较小的一个用于设置输出电压。 如果未使用该引脚、则应将其上拉至 VDD。
为什么 TPS40170具有可将基准电压设置为低于0.6的 TRK? 低基准电压的优势是什么?这适用于?μ V 的应用是什么
祝你一切顺利