This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25790:一些引脚连接问题

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25790

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/919120/bq25790-some-pin-connection-questions

器件型号:BQ25790

您好!

我们有一些有关 BQ25790引脚连接的问题。  请提供支持以提供您的意见。

  • 如果 TS 引脚未被使用、最简单的连接方式是什么?
  • 如果不使用 D+/D-、我们应该如何连接它们?  只需将其保持在浮动状态?
  • 考虑到 SDRV 连接至1nF 至 GND 时不使用运输模式、我们应如何连接 QON?  因为有内部上拉电阻、所以只需保持断开连接?
  • 如果我们不想控制 CE 引脚、可以直接将其连接到 GND 吗?  或需要任何 R/C?

谢谢!

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、

    对于1、与我们的所有器件一样、您可以使用从 REGN 到 TS 到 GND 的电阻分压器将 TS 有效地硬件禁用、设置为55%。  该器件还有一个用于禁用 TS (REG18b0)的寄存器位。

    关于2、您可以将两者保持浮动或短接、以设置最大 IINDPM 设置。

    关于3、如果不使用、由于内部上拉、/QON 可保持悬空。

    关于4、/CE 引脚可接地。  无需 R/C。

    此致、

    Jeff