This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:FOD 校准

Guru**** 2543770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51013B, BQ51050B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/919061/bq51050b-fod-calibration

器件型号:BQ51050B
主题中讨论的其他器件:BQ51013B

您好!

 

我们正在设计使用无线充电的医疗可穿戴设备。 由于尺寸限制、BQ51050B 无线电源接收器和电池充电器似乎是此设计的完美选择、因为它是一个单芯片解决方案。 我已经购买了您的 BQ51050BEVM 并运行了初步试验电路板测试、它看起来运行良好。 我刚刚开始查看 FOD 校准并遇到一些问题。 我下载了 FODCalibration.exe 程序并将其安装在我的计算机上。 为了在获取我自己的数据之前对其进行测试,我尝试使用提供的“Real Calibration example.txt”文件运行它。 按照说明、我将器件型号设置为 BQ51013B 并加载示例文件、然后按下一步。 在 Vos 校准页面上、我通过更改 Vos 字段获得了一个合理的模型图、但在下一页、RFOD/Ros 调优中、程序对 Ros 值的变化完全没有响应。 如果在输入页面后、我首先调整了 RFOD 值、则图形响应迅速。 但是、在我尝试对 Ros 值进行任何更改后、即使我返回并更改了 RFOD 值、图形也不再响应。

 

要查看这是否是 Windows 10问题、我随后将程序安装到 Windows 7计算机上、但行为是相同的。 您是否知道这为什么不起作用?

 

如果程序不起作用,我可以尝试手动计算这些值。 由于您的文档根本没有提供有关计算 Rfod 和 Ros 电阻器的信息、您能不能在公式和 FOD/电阻分压器操作的更详细说明方面提供任何帮助、以便我可以根据获得的数据手动计算和调整这些值?

 

谢谢、

 

格伦

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Glenn

    我将与您联系、我们可以在网上解决这个问题。  查找我的电子邮件。

    当一切正常时、FOD 可能会变得复杂、如果您遇到问题、则会更加困难。