This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200-Q1:VTT 和 VTTREF 容差

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/919095/tps51200-q1-vtt-and-vttref-tolerance

器件型号:TPS51200-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS51200

您好!

我们使用的是 TPS51200 (请参阅我之前在 TI 论坛上的文章)、我有一个更一般的问题。

我的问题与 DDR3L 和 DDR4上的 VTTREF 和 VTT 容差有关。 我已阅读 Peter Miller 于2011年向 EE Times 写入的文章《为 DDR 存储器和 SSTL 逻辑供电》。

关于 VTTREF 容差、我们显然需要 VDDQ 的+/-1%、但不清楚 VTT 容差需要多少。

我们可以在一些文章中阅读 VTTREF 和 VTT 之间+/-3%的 VDDQ、但我不确定该值。 如果 VTTREF 为+1%、对信号完整性的影响似乎与 VTT 为+2%相同?

如果是这种情况、为什么 VTT 可能为+3%(对应于 VTTREF +1.5%)?

是否有可能得到 Peter Miller 的支持?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Matthieu、  

    抱歉、Peter 不再支持此部件。  

    JEDEC 规范中定义了 VTTREF 容差。 它是 VDDQ 的+/-1%。  

    VTT 容差通常由 DIMM 数据表上的 DIMM 供应商定义。 我建议查看 DIMM 数据表或咨询 DIMM 供应商以了解 VTT 容差。  

    谢谢