This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520:UCC21520死区时间 DTPin? 导通电阻

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21520, UCC21540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/918978/ucc21520-ucc21520-dead-time-dtpin-ron-roff

器件型号:UCC21520
主题中讨论的其他器件: UCC21540

您好!

我对设置死区时间有疑问。
DT 引脚和导通电阻等设置方法有两种、如数据表(图38。典型应用原理图)。 两者是否存在问题?
有两种设置方法:数据表(图38.典型应用原理图)、DT 引脚和 Ron-roff。
为什么有两种设置?
只有一个存在问题吗?
请告诉我您为什么需要每种解决方案。
此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    欢迎使用 e2e、感谢您关注我们的器件!

    您可以使用 DT 引脚非常精确地控制死区时间。 死区时间不会受到电源开关输入电容变化的影响。 而且、您会得到非常广泛的可能死区时间延迟。

    Ron-roff 仅设置与输入电容相关的 RC 时间延迟。 因此、您的"死区时间"将根据电阻器的容差和电源开关输入电容的变化而变化。 由于所需的电阻值较大以及 RC 充电电压的形状、因此很难获得更长的死区时间延迟。

    因此、我建议您使用 UCC21520的 DT 功能。 例如、请研究 EVM: https://www.ti.com/lit/ug/sluubg8b/sluubg8b.pdf 在此设计中、我们未使用导通电阻/关断电阻。

    此外、我们还提供了此 IC 的更新版本、例如 UCC21540。  

    如果您有其他问题、请告知我们。 如果您的问题得到了解答、请按绿色按钮告知我们!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Don Dapkus

    使用 UC21520 DT 引脚和设计设置死区时间。

    非常感谢