This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]如何配置监测计以驱动少于6个 LED?

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1167576/faq-how-do-i-configure-the-gauge-to-drive-fewer-than-6-leds

主题中讨论的其他器件:BQ40Z80BQSTUDIO

有时、您的应用中并不需要 BQ40Z80支持的所有6个 LED。 如果未针对除6个 LED 之外的任何配置正确配置数据闪存、则由于用于驱动 LED 的复用特性、可能导致某些 LED 的闪烁变暗。

为了避免暗闪烁行为、需要将 CHG 阈值6更改为101%、以便在按下按钮或启用 LEDCHG 的情况下、LED 6在充电期间不会闪烁。 由于默认 BQZ 文件不允许将 CHG Thresh 6的数据闪存位置更改为超过100%的值、因此必须在 BQStudio 的高级通信选项卡中手动完成。

首先确保 BQStudio 中的扫描和自动刷新已关闭、然后按照以下步骤将 CHG 阈值6更改为101%:

  1. 块写入起始地址0x44、数据0x4F4C (小端字节序中的地址)
  2. 块读取起始地址0x44、返回的数据应为存储器地址、然后是当前数据。 此示例中的0x50表示阈值为80%。
  3. 块写入起始地址0x44、数据0x4F4C65 (小端字节序中的地址和101%的新数据)
  4. 块读取起始地址0x44、 返回的数据应为存储器地址、然后是当前数据。 此示例中的0x65表示阈值为101%。

DSG 阈值6也必须遵循相同的步骤、以防止在使用 中点闪烁(BLINKMIDPT)功能显示 LED 时在放电期间闪烁变暗、 当 BLINKMIDPT 功能未使用且电量监测计尝试显示全部6个 LED 时、或具有2个调光 LED。

注:

确保检查 TRM 或 BQStudio 中阈值的数据闪存地址、以验证它们是否正确、在上面的示例中、使用了 BQ40Z50-R4。 BQ40Z80具有不同的地址、但过程是相同的。

电源培训视频:https://training.ti.com/search-catalog/field_language/ZH-CN?keywords=%E7%94%B5%E6%BA%90%E7%AE%A1%E7%90%86&start%5Bdate%5D=&end%5Bdate%5D=

电源培训小程序码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您对上述主题有任何相关问题、请使用"+提出相关问题"按钮创建新帖子。