This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25708:跟踪"REGN 定期退出"

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1164355/bq25708-follow-up-to-regn-drops-out-periodically

器件型号:BQ25708

您好!

这是对此处开始的线程的后续操作:

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1116326/bq25708-regn-drops-out-periodically

在该主题中、我描述了一个问题、即随机 IC 看起来会定期重启、REGN 上的电压在所需的6V 和0V 之间振荡、并且充电器芯片会重复重启。

建议的修改已经适用,但这个问题仍然存在。

还有什么可以被破坏?

谢谢、此致

Andre Cilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andre、

    我记得您上次的帖子、我们怀疑其中一个 FET 短路可能会导致问题、因为需要手动返工。 对于新电路板、您确定电感器或 FET 上没有短路吗?

    进一步思考如何调试和缩小问题范围、我有几个问题和建议:

    -您的电源上的电流限制/钳位设置为什么?

    -您是否尝试仅通过电池供电? 默认情况下、芯片将在低功耗模式下加电、但您可以将 EN_LWPWR 设置为0 (0x12[15]=0)以启用性能模式、该模式将启动 REGN。

    -从 VBUS 上电时、您可以尝试将 ILIM_HIZ 设置为0V 以强制使用 HIZ 模式(转换器将被禁用)、以查看 REGN LDO 是否也在 HIZ 模式下保持低电平。

    谢谢、

    Khalid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Khalid、

    很高兴再次与您交谈!

    我可以确认、我在由引脚 LODRV1驱动的 FET 上发现一个死区短路。

    很遗憾、我设置为重新启动 IC 的任何配置在重新启动时都会立即丢失、因此我不会执行您建议的测试。

    此致、

    Andre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andre、

    如果您在低侧降压 FET 上看到死区短路、则其他测试无关紧要。 我 怀疑是制造或布局问题。 您应该可以使用 FET、因为它们已用于许多降压/升压控制器设计。

    谢谢、
    Khalid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andre、

    是否有此问题的更新?

    Khalid