This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7800:请为我的客户推荐 LDO。

Guru**** 2811555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7B88-Q1, TPS7B87-Q1, TL751M-Q1, TL750M-Q1, TL1963A-Q1, LM1117, LM2940C, LM2940-N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1165934/lm7800-please-recommend-ldo-for-my-customer

器件型号:LM7800
主题中讨论的其他器件:TPS7B88-Q1TPS7B87-Q1TL751M-Q1TL750M-Q1TL1963A-Q1LM1117LM2940CLM2940-N

您好、TI 专家、

我的客户认为 LDO 是他们的新产品。 请为我的客户推荐 LDO。

-输入:12V

输出:5V、100mA (正常)、450mA (峰值、10秒内)

(我建议使用降压转换器、但它们担心开关噪声。)

我查看了一些 LDO 的热规格、但找不到合适的 LDO。

您能否推荐有关热规格和压降电压的选项?

此致、

Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    这是一个很艰难的过程、因为10秒在功率耗散升高的情况下很长的时间可以达到热平衡。 我发现一个器件可以工作、但它将取决于预期的环境温度。 TPS7B86/7/8-Q1、 TPS7B87-Q1和 TPS7B88-Q1均采用带有大型散热片的 TO-252封装、因此我认为如果其预期环境温度不是过高(需要低于大约40C)、则可以使用该封装。 或者、如果他们在电路板上有足够的空间来连接器件、那么他们可以使 μ RθJA 降低一点、以便能够在更高的环境温度下运行。 否则、它们可能需要使用降压转换器、因为任何 LDO 都需要消耗超过3W 的功率。 如果它们不受尺寸或成本的限制、则可以使用降压转换器+ LDO 来更高效地降低电压、并且不会产生开关噪声。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nick:

    感谢您的支持。

    客户还需要电流超过700mA 的 LDO、因为存在压降。

    对于这种情况、您能提出更多建议吗?

    (我找到了 TL750M-Q1、TL751M-Q1和 TL1963A-Q1、但我不确定它们是否合适。)

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    我认为他们最喜欢的是 LM2940-N、LM2940C 和 LM1117、如果他们想要使用单个 LDO。 我认为一种更好的方法(如果他们有布板空间和预算) 是在 LDO 前面使用降压稳压器来限制功率耗散、因为即使是这些用于实现高功率耗散的最佳器件也会定期运行在接近安全工作区域上限的位置、因此它接近进入与可靠性相关的工作区域。 这也都是假设室温环境下的情况。 如果他们将在高温下使用此器件、则这些器件可能无法正常工作。

    此致、

    Nick