This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317A:LM317A 圆盘电容器

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1167640/lm317a-lm317a-disc-capacitor

器件型号:LM317A

根据数据表、建议使用钽电容器。

例如、在数据表的第12页、作者建议使用圆盘电容器或钽电容器、 "建议使用输入旁路电容器。 μF μF 上的0.1 μ m 圆盘或1 μ m 实心钽适用于几乎所有应用的输入旁路。 当使用调节或输出电容器时、该器件对没有输入旁路更敏感、但上述值将消除出现问题的可能性。" μF、作者建议在钽 μF 上使用陶瓷电容器是有好处的、"根据电容器结构、铝电解电容器大约需要25 μ F、在高频下相当于1 μ F 的固体钽。 陶瓷电容器在高频下也很好。 但是、在大约0.5MHz 的频率下、某些类型的电容会大幅降低。 因此、0.01 μF 光盘的旁路效果可能比0.1 μF 光盘的效果更好。"  

另一个示例是图22、其中作者建议将电容器放在调节桥臂上、并使输出电容器钽。  

我的问题如下:  

1.作者提到的"圆盘"电容器是什么? 这是指 MLCC 还是陶瓷电容器? 我不熟悉这一术语。  

2.作者指出陶瓷电容器在0.5Mhz 时的电容损耗。 如果选择陶瓷电容器以确保在0.5Mhz 时为10uF、滤波性能是否与使用钽电容器相当? 例如、如果我过度选择了陶瓷电容值、以便在0.5MHz 时、陶瓷电容至少具有10uF 的电容、这是否可以合理地进行比较? 还是该应用需要钽电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、乍得、  

    "圆盘"电容器是指陶瓷圆盘电容器、类似于下面所示的电容器。  

    对于第二个问题、通常较旧的器件会请求使用钽电容器、因为它们需要特定的 ESR 才能运行并保持稳定性。  

    但是、该器件不需要输出电容即可实现稳定性;它只需要输出电容即可提高瞬态性能。

    为了确保电容器的输出电容为10uF、您需要将该值加倍、并确保电容器的额定输出电压。  

    此应用可能对了解电容器对负载瞬态响应的影响不大有帮助。  https://www.ti.com/lit/an/slyt151/slyt151.pdf

    最棒的

    Juliette