根据数据表、建议使用钽电容器。
例如、在数据表的第12页、作者建议使用圆盘电容器或钽电容器、 "建议使用输入旁路电容器。 μF μF 上的0.1 μ m 圆盘或1 μ m 实心钽适用于几乎所有应用的输入旁路。 当使用调节或输出电容器时、该器件对没有输入旁路更敏感、但上述值将消除出现问题的可能性。" μF、作者建议在钽 μF 上使用陶瓷电容器是有好处的、"根据电容器结构、铝电解电容器大约需要25 μ F、在高频下相当于1 μ F 的固体钽。 陶瓷电容器在高频下也很好。 但是、在大约0.5MHz 的频率下、某些类型的电容会大幅降低。 因此、0.01 μF 光盘的旁路效果可能比0.1 μF 光盘的效果更好。"
另一个示例是图22、其中作者建议将电容器放在调节桥臂上、并使输出电容器钽。

我的问题如下:
1.作者提到的"圆盘"电容器是什么? 这是指 MLCC 还是陶瓷电容器? 我不熟悉这一术语。
2.作者指出陶瓷电容器在0.5Mhz 时的电容损耗。 如果选择陶瓷电容器以确保在0.5Mhz 时为10uF、滤波性能是否与使用钽电容器相当? 例如、如果我过度选择了陶瓷电容值、以便在0.5MHz 时、陶瓷电容至少具有10uF 的电容、这是否可以合理地进行比较? 还是该应用需要钽电容器?