This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25723:BQ25723无法自动充电

Guru**** 2581045 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25723, BQSTUDIO, BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1167671/bq25723-bq25723-can-not-charge-automatically

器件型号:BQ25723
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOBQ25713

你(们)好

在客户使用 BQ25723进行设计时、他们设计并测试了电路板。

如果没有电池、适配器将为系统供电、则工作正常。

如果没有适配器、电池为系统供电、则工作正常。

电池放电至9.6V 后、同时连接适配器和电池。 适配器未为电池充电。

它们使用默认值、但未使用 BQSTUDIO。

附上了原理图供您参考。

e2e.ti.com/.../BQ25723_2D00_Mainboard_5F00_V1.0_5F00_20221008.pdfe2e.ti.com/.../BQ25723_8C9AC18B7F67_.rar

为什么适配器插入时无法充电?  

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Star、

    默认情况下、BQ25723设计为具有 AUTO_WAKUP_EN=0。 这意味着它禁用自动唤醒功能。 它需要主机控制器设置充电电流、以便为电池充电。  

    如果您需要自动唤醒功能、建议使用 BQ25713。  

    此致、

    老虎