This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R2:℃在-10 μ s 的低温下从8%跳到0%

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCRB, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1165965/bq27z561-r2-soc-jump-8-to-0-at-low-temperature--10

器件型号:BQ27Z561-R2
主题中讨论的其他器件:GPCRBBQSTUDIO

我 ℃GPCRB 工具、但在-10 μ s 的低温下 SOC 仍会跳到8%至0%、有什么原因吗?   GPCRB 工具中使用的电流是否会影响 Ra 和 Rb?  

GPCRB:Roomtemp (℃μ A) 4.8A℃电流和低温(-10 μ A) 1.7A  放电电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RAN、

    我认为您的数据上传存在问题、您能否共享 GPCRB 输入文件和报告文件? 此外、如果您可以共享显示 RSOC 跳转的日志文件、这会有所帮助。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Low-temperature-jump.rar

    请查找附件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RAN、

    今天我将查看您的数据、并在接下来的几个小时内做出响应。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RAN、

    在进行测试时、它们会进行 CC 放电、但监测计处于负载选择1和负载模式1、这表明预期的系统配置更接近于恒定功率? 我始终将负载模式保留为恒定电流的默认值、除非负载具有真正恒定的功率。

    此外、他们是否有来自测试的完整 BQStudio 日志? 似乎只有有限数量的寄存器被记录用于测试、查看记录的所有内容将会很有帮助。

    根据我可以得出的结果、由于某种原因、监测计在放电开始时温度较低时未运行仿真、这意味着 FCC 过高。 放电期间根本不计算 FCC、因为当电压达到3.3V 的终止电压时 SOC 会跳转。 这就是我们需要查看所有其他寄存器来判断实际发生了什么的原因。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RAN、

    感谢您分享额外的数据、我仍将提出相同的建议-如果放电是恒定电流、则应将负载模式设置为恒定电流以进行测试。

    此外、在3.3V 至3V 的电压下放电似乎低于终止电压设置、是否存在过度放电的原因? 这可能使监测计更难准确预测电压何时达到3.3V、因为这不在膝点电压区域中、因此在预期放电速率下、电压每次传递的变化较少。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt Keller、

    感谢您 的建议。

    因为主机关断时的电压为3.3V、所以我们将 终止电压设置为3.3V。

     我们是否应该将电池从 充满电 状态放电至3.3V、而不是3V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RAN、

    几个周期后、监测计将学习并更新 Ra 表以更好地匹配系统、我建议执行几个周期、在端接电压如此高的情况下、您可能仍会在低 SOC 点(2-3%)看到小幅跳跃。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Wyatt Keller、

     SOC 跳转有其他原因吗? 终止 电压和负载模式除外。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RAN、

    学习周期成功完成后、最常见的原因是实际负载与负载选择之间的差异。 如果使用了错误的负载模式、也会出现这种情况。

    此致、

    Wyatt Keller