主题中讨论的其他器件:GPCRB、 BQSTUDIO
我 ℃GPCRB 工具、但在-10 μ s 的低温下 SOC 仍会跳到8%至0%、有什么原因吗? GPCRB 工具中使用的电流是否会影响 Ra 和 Rb?
GPCRB:Roomtemp (℃μ A) 4.8A℃电流和低温(-10 μ A) 1.7A 放电电流
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我 ℃GPCRB 工具、但在-10 μ s 的低温下 SOC 仍会跳到8%至0%、有什么原因吗? GPCRB 工具中使用的电流是否会影响 Ra 和 Rb?
GPCRB:Roomtemp (℃μ A) 4.8A℃电流和低温(-10 μ A) 1.7A 放电电流
e2e.ti.com/.../Low-temperature-jump.rar
请查找附件
您好、RAN、
在进行测试时、它们会进行 CC 放电、但监测计处于负载选择1和负载模式1、这表明预期的系统配置更接近于恒定功率? 我始终将负载模式保留为恒定电流的默认值、除非负载具有真正恒定的功率。
此外、他们是否有来自测试的完整 BQStudio 日志? 似乎只有有限数量的寄存器被记录用于测试、查看记录的所有内容将会很有帮助。
根据我可以得出的结果、由于某种原因、监测计在放电开始时温度较低时未运行仿真、这意味着 FCC 过高。 放电期间根本不计算 FCC、因为当电压达到3.3V 的终止电压时 SOC 会跳转。 这就是我们需要查看所有其他寄存器来判断实际发生了什么的原因。
此致、
Wyatt Keller
请查找附件、这是第二个低温循环放电数据、仍然是4% RSOC 跳转、谢谢!e2e.ti.com/.../_2D00_10_0321_-log.rar