This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350:- R3

Guru**** 2594340 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1167755/bq78350---r3

器件型号:BQ78350

您好!

我在论坛上阅读了有关新 R3固件的信息、并且已经有一份附录文档。  由于我们使用大容量电池组和电池组、而这些电池组通常不会充满电、因此我们对休息时的平衡有着很高的需求。 此外、LiFePo4不能让您更轻松地跟踪平衡情况。 您能及时向我们提供最新信息吗? 此外、如果存在 Beta 版本、我们希望尝试该函数。

我还发现、如果我们保持充电电流流动、平衡会在一段时间(3-5分钟)后停止、而不会根据设置保持平衡。 我希望这一次不存在于 R3固件中、以便在设置的 treshold 内保持平衡。

此致、

Robert Jan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    BQ78350-R3的主要变化是在 Relax 功能中添加了电池平衡功能。 预计发布日期在下个月内。

    您可以将您的.gg 文件和日志文件与配置共享、以便我们验证您在当前设置中看到的操作(如果您认为操作不正常)。

    此致、

    Wyatt Keller