This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2677:设计评论

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1158519/lm2677-design-review

器件型号:LM2677

您好!

我们在其中一个设计中使用 LM2677SD-5.0/NOPB 转换器。 我附上了我们的设计中的该转换器的原理图。 请查看原理图并提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将假设您的输入电压大约为10V 至12V。

    请确保您的电感器的额定电流符合器件的电流限制;约为7A

    这是为了确保电感器在故障情况下不会饱和。

    此外、请确保二极管的额定负载电流。

    我们希望有机会在 PCB 布局准备就绪时对其进行审阅。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    由于不活动、我将关闭此帖子。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    很抱歉耽误你的回答。

    输入电压为10至12.8V。
    电感器器件型号为 SRP6060FA-150m、为6A

    输出所需的电流为3A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您的电感器看起来具有软饱和特性、因此这应该是可以的。

    如果您可以提供 PCB 布局的图像、我们很乐意进行审阅。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将关闭此帖子。

    准备好进行 PCB 审核后、请打开新帖子。

    谢谢