This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 最接近 EV1320QI 的等效规格

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51200, TPS51206, TPS53317A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1167648/closest-equivalent-for-ev1320qi

主题中讨论的其他器件:TPS51200TPS51206TPS53317A

e2e.ti.com/.../4118.DDR3.pdf

大家好、

我的客户正在使用 Intel Cyclone 10GX FPGA 连接 Micron 2Gb DDR3内存。 在我们的设计中、FPGA 内部的 DDR3 IP 内核工作频率为200MHz。 他们使用 的是 Enpirion 早期的 DDR3终端 EV1320QI、该器件现已停产。 您能不能帮助您推荐最接近 TI 的等效产品?

谢谢、

Jash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jash、

    如果 设计中仅使用一个 EV1320QI、建议使用 TPS51200 (外部电阻分压器)或 TPS51206 (内部电阻分压器)。

    如果并联 多个器件、则最好将 TPS53317A 用于高达6A 的电流、尽管这是一个开关稳压器而非 LDO、并且需要 VREF 的外部基准(尽管 EV1320QI 也需要一个外部基准)。

    请注意  、这些器件均与 EV1320QI 引脚对引脚兼容。

    我是否可以就该设计提出几个问题?

    1. 您的终端电压轨的电流要求是多少?
    2. 软启动是否需要可编程?
    3. 设计是否可以支持最大输入/输出电容?
    4. 此设计是否需要 VREF 信号?

    谢谢、

    Kadeem