主题中讨论的其他器件: 、TPS62913
您好!
我在我的设计中使用 TPS62912、请注意、在电路板上的所有四个电源实例上、软启动序列结束时都存在很大的欠压瞬态。 该瞬态也在开箱即用的评估板上、具有默认组件和跳线位置。 我看到了2.2µH μ H 和4.7µH μ H 电感器以及2.2MHz 和1MHz 开关速度下的瞬态。
以下是未安装负载时的评估板输出屏幕截图:

该评估板通过5V 输入生成3.3V 电压。
我安装了一个3.3欧姆电阻器来提供1安培的负载、瞬态(在白色光标之间指示)从24mV 极小增加到26mV。
我尝试了12伏至4.5伏的输入电压、步长为2伏、输入电压与该瞬态没有任何区别。
我能否获得一些有关此瞬态原因的支持、以及有关如何消除或至少将其最小化的建议? 我认为、由于公开提供原理图和布局、因此使用评估板是一个很好的起点。 我也想在我的板上解决这个问题、但我更希望我的设计细节可以私下讨论。
提前非常感谢!