This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:OTC 延迟时间设置为2s

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1166815/bq28z610-r1-otc-delay-time-setting-2s

器件型号:BQ28Z610-R1
主题中讨论的其他器件:BQ28Z610BQSTUDIO

OTC 延迟时间设置为2、为什么我们应该将2设置为延迟时间、而不是1秒或更短?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq28z610可滤除温度读数的突然变化。 因此、bq28z610不可能在2秒内"看到"温度跳变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    温度的突然变化何时会出现? 有时、我们会发现监测计寿命中记录的温度超过 OTC 或 OTD 温度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RAN、

    您可以使用 bqStudio 登录并查看监测计报告它的时间。 记录的数据可能是由于制造过程中施加的电压所致。 有命令可关闭寿命更新、然后在电池组准备发货后重新打开。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shirish、

    已发送命令以在电池组发货前关闭寿命更新、我是说 当电池组 与主机组装时、我们发现监测计寿命中记录的温度超过 OTC 或 OTD 温度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RAN、

    温度的值是多少? 受影响的电池组有多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OTC 为℃,μ s  ℃时间为℃℃μ s、监测计寿命中记录的温度为68 μ s、77 μ s、88 μ s、依此类推。  超过10PCS 电池组会受到影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RAN、

    即使没有充电或放电、寿命数据也会更新。 高温下的存储不会设置 OTC 或 OTD、但会记录在寿命数据中。 电池组是否可能暴露在更高的温度下?