This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Zeta 转换器设计

Guru**** 2519520 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40200, LMR23625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1167836/zeta-converter-design

主题中讨论的其他器件:TPS40200LMR23625

大家好、

美好的一天! 客户希望设计适用于12至30V 直流输入的 zeta 转换器、该转换器将为我提供具有1A 至2A 电流的12至24V 稳压(固定)直流输出、这样直流输入从12V 变为30V 直流时、不会对输出产生任何影响。 输出应保持不变。

他们尝试使用 TPS40200等不同 IC、但对我来说不起作用。 他们使用了 Tina TI 软件来实现这一点、但对我来说什么都不起作用。  

我正在查看 LMR23625、这是否起作用? 如果不是、请推荐使用  Tina TI 来实施此设计项目的器件。

提前感谢您。  

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonathan、

    这是商业论坛。

    我相信 TI 已经建立了教育论坛、但我不确定他们是否会获得此设计所需的支持。

    话虽如此、我将关闭该线程。