This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:Panasonic NCR18650B 的化学编程

Guru**** 2813985 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, GPCRB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1167183/bq28z610-chemistry-programming-for-panasonic-ncr18650b

器件型号:BQ28Z610
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOGPCRB

您好!

我对化学编程有一些疑问。

我们使用的是 Panasonic NCR18650B 电池。 这一个:

但互联网上的任何地方都显示为3400mAh。 例如、AliExpress:

它不仅仅是 AlivExpress。 无处不在:3400mAh。

但在 bqStudio 上、Panasonic NCR18650B 有以下选项:

两个均为3350mAh。 实际上、3400mAh 没有 NCR 选项。 它是一个如此常见的电池。

因此、我的问题是:

1) 1)我应该怎么做(除了化学 ID 匹配)? 只需使用我在上图中突出显示的选项?

2) 2)是否有 bqStudio 上已列出的常见18650电池可供我轻松购买、因此我不需要执行化学 ID 匹配? 我们尝试过这种方法几次、但它可能需要一定程度的精度、而我们无法做到这一点。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eduardo、

    您能否发送此电池的数据表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shirish、

    我 没有想到...

    e2e.ti.com/.../Panasonic-NCR18650B-datasheet.pdf

    数据表中确实显示为3350mAh。 他们可能会说、在市场营销产品商店里有3400mAh。 也许吧?

    Panasonic NCR18650B 的容量为3350mAh。 哇哦... )

    现在、这款锂离子电池 NH12210在电池上写入了什么内容?

    谢谢、请原谅我的英语! 我来自巴西。

    ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ed、

    这将是对电池制造商的一个问题:-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shirish、

    我想我不应该担心这一点。 如果您不知道它是什么、那么在 bqStudio 上可能没有什么值得考虑的。

    那么、对于这个电池、我假设我应该在 bqStudio 的 Chemistry Selection 上选择这个吗?

    不过、对于-20'C、还有另一个示例如 下、数据表显示它可以在-20'C (用于放电和存储)下工作:

    这是我现在对化学选择的唯一怀疑。

    谢谢、

    ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ed、

    化学成分选择很好。 室温容量在数据存储器中输入。 如果您打算在低温下操作电池、则可能需要使用 GPCRB 工具执行其他步骤