This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ36002:无法购买 LMZ36002

Guru**** 2811145 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ36002, TPSM63602, TLVM13620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1167430/lmz36002-lmz36002-impossible-to-purchase

器件型号:LMZ36002
主题中讨论的其他器件: TPSM63602TLVM13620

大家好、

我们已经使用 LMZ36002一段时间了、并已将 其中的2个集成到原型设计阶段的新平台中。 遗憾的是、没有可用的组件、经纪人(根据 TI 的说法、他们不应该能够购买大量这些器件)正在将我们扣为每块芯片500美元的人质。

我的问题是:

什么谓词器件或分立式组件电路可以在将来随时可用之前消除对该芯片的需求?

感谢你能抽出时间!

此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art、

    我唯一需要分享的建议是推荐在 TI 工厂中具有更高吞吐量的器件。

    与旧器件相比、Tlvm13620和 TPSM63602在更大的晶圆上制造、并将在 TI 最近收购/设计的工厂中逐步增加。

    我建议与您的团队一起审查此替代组件的可行性。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 您的意见 Marshall,非常感谢!

    我们还询问了这两个器件、库存为0、除非您经过代理商(这是公路抢劫)、这就是为什么我要求使用分立式组件电路代替它的原因。

    此致、
    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art、

    我们俩可能很难设计出具有相同功能的分立式解决方案。 我没有太多的建议。

    我建议查看我建议的替代器件。