This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:BQ76940的电压监控和平衡操作

Guru**** 2583295 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1167245/bq76940-voltage-monitoring-and-balancing-operation-of-bq76940

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件:BQ76930

質問1:
電圧監視中にVC0 - VC15端子の入力インピーダンスがどのように変化するかを教えてください。各端子からの入力信号は、IC内でスイッチングして14ビットADコンバータに入力すると仮定します。VC0 - VC15端子(電極)の入力抵抗の概値はいくつですか?入力抵抗は内部信号のスイッチングの影響を受けますか?それとも、各端末で常に一定ですか?
ADコンバータの入力抵抗は5KΩの場合があります。※例:AD1674
変更する場合は、どのように変化するか、パターンを教えてください。各端子の入力抵抗、スイッチング時間などの変化の性質は何ですか?


質問2:

セル電圧のバランスを保つためにICは何をしますか?ICが各セルの電圧を比較し、高電圧のセルがある場合、VCピンが入力抵抗を下げて電荷を下げるというのは正しいですか?電圧の高いセルが複数ある場合、各VC端子の入力抵抗は減少しますか?

ご回答ありがとうございます。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sato-San:

    我将您的帖子翻译成英文:

    问题1:
    请告诉我、VC0-VC15引脚的输入阻抗在电压监控期间是如何变化的。 假设来自每个引脚的输入信号在 IC 内部切换、并输入到14位 AD 转换器。 VC0-VC15端子(电极)的近似输入电阻是多少? 输入电阻是受内部信号开关的影响、还是在每个端子上保持恒定?
    AD 转换器的输入电阻可能为5kΩ Ω。 *示例:AD1674
    如果您更改了它、请告诉我它是如何更改和模式的。 每个端子的输入电阻、开关时间等变化的性质是什么?


    问题2:

    IC 如何保持电池电压平衡? IC 正确地比较了每个电池的电压、如果有一个电压较高的电池、则 VC 引脚会降低输入电阻以降低充电电压、当多个电芯的电压较高时、每个 VC 端子的输入电阻是否会降低?

    感谢你的答复。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sato-San、您好!

    关于您的问题:

    1) 1)请注意、对于 VCX 输入引脚和 ADC、每个差分电芯输入的增益或失调电压都经过出厂调整、因此通过 I2C 获得的读数在器件之间始终保持一致、无需额外的校准或校正因数应用。

    • VC0-VC15引脚的输入阻抗可以忽略不计。  电阻由外部 电池输入电阻器提供。  这些电阻器与电容器一起用于滤除电池平衡电流。    第7.3节"建议运行条件"提供了这些电阻器的建议值。
    • 图7-2. 在 第 7.7节中、典型特性显示 了25°C 和3.6V VIN 条件下输入范围内的 BQ76930 VCX 误差。 这有助于直观了解 VCX 引脚如何影响电压读数。
    • 使用内部电池平衡时、内部电池平衡驱动器电阻范围为1 - 10欧姆。  这些值可在第7.5节"电气特性"中找到。  第7.5节还提供了14位 ADC 的电气特性。
    • 我将在此处链接提供此信息的数据表: 适用于锂离子和磷酸盐应用的 BQ769x0 3节至15节串联电池监控器系列数据表(修订版 I)
    • 您可能还想观看此视频、了解更多原理图注意事项: 如何为 BQ76920、BQ76930和 BQ76940创建原理图|德州仪器 TI.com 视频

    2) 2)  BQ769x0系列的电池平衡通过控制电池平衡 FET 来实现。  该器件不会改变内部电阻值。  它使用内部或外部 FET 来引导电芯周围的电流、从而  通过电阻器耗散多余的功率、而不是为电芯过度充电。

    • 前10大设计注意事项应用手册的第4节"电池平衡"讨论了平衡 FET 以及如何调整输入电阻器的大小以选择器件功能范围内的平衡电流。  第4节还介绍了不同的电池平衡配置和注意事项。  我将在此处链接应用手册: bq769x0系列10大设计注意事项(修订版 A)。
    • 此外、数据表中的第8.3.1.3.3节"电池平衡"讨论了电池平衡。

    最棒的

    Andria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    親愛なる、アンドリア・マッキンタイヤー μ A

    非常に明確な説明をありがとうございました。私の疑問はほとんど解決されています。μ A

    よろしく、μ A
    佐藤 μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    親愛なる、マット・スンナ μ A

    私の投稿を英語に翻訳していただきありがとうございます。μ A

    よろしく、μ A
    佐藤 μ A