This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61178:设计审查

Guru**** 2392095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1158516/tps61178-design-review

器件型号:TPS61178

您好!

我们在 其中一个设计中使用 TPS61178RNWR 升压转换器。 我附上了我们的设计中的升压转换器的原理图。 请查看原理图并提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sonali、

    负责此设备的人员可享受公共假期。 您能否为我总结一下、与数据表中的典型应用相比、您所做的改变?

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sonali、

     从您的原理图中、我发现可能需要检查一些点。

    输入电压和电流范围。 请注意,有人说电流是0.8A, 我想 BAT 的平均电流限制是0.8A,对吧?

    应检查限流电阻器以满足最低输入电压、以确保0.8A 电流限制。

    2.基准电压通常为1.198,因此在压降后,输出 电 压应接近12.5V。 请确认您的需求。

    建议 使用较低的值来补偿电阻器和容量、例如15K Ω 和6800pF。

    此致

    Fergus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fergus、

    很抱歉耽误你的回答。

    0.8A 电流处于最低输入电压、即10.8V。 您能否告诉我们0.8的限流电阻值应该是多少?

    此外、我们还使用了86.6k 限制值来将电流限制在高达8A 的峰值电流。  

    2、输入电压(VBAT)为10.8V 至12.6V、应用需要升压输出电压高达12.8V。 可以这么做吗?

    好的、我们将把补偿更改为更低的值。

    谢谢、

    Sonali  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sonali、

    根据计算、输入电压为10.8V 时、纹波电流约为1A、因此峰值电流为0.8/2+1=1.4A、

    您可以使用3A 电流限制、电阻器可以为250k。

    2.可以这样做。 但芯片的电流对于应用来说可能太大。

    谢谢、

    Fergus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fergus、

    感谢您的反馈。

    1.在哪里可以找到用于计算峰值电流的公式(0.8/2+1=1.4A)。  

    谢谢、

    Sonali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sonali、

    很抱歉我写了错误的公式。

    频率约为500kHz (Rfreq=316k)、占空比为1Vin/Vo=0.163

    电流纹波 ΔI Δ L=Vin*d*TS/L=1.07A。

    正确的公式 是  

    我们得到峰值电流公式 IPK=0.8+1/2=1.3A。

    此致

    Fergus