This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2513:TPS2513 5W 模式

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2561, TPS2513, TPS2513A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1165207/tps2513-tps2513-5w-mode

器件型号:TPS2513
主题中讨论的其他器件:TPS2561、、

尊敬的 TI 团队:

我们目前正在开发一个具有电子开关(TPS2561)的 USB 充电器、以便在发生过流时切断电流。

我们在5W 模式下(D+和 D-交叉)使用 TPS2513DBVR、并在 TPS2561 (将 Ilimit 设置为大约1.3A 以避免在启动或温度下出现任何问题)使用 TPS2561。 输入电压固定为5V。  

当我使用它时、在某些智能手机上、否定会自动使智能手机消耗更多电流、 而 TPS2561切断电源。

我想、TPS2513的5W 模式可以避免这种情况。

您能否确认 在5W 下是否存在与高于5W 的模式无效的正常行为?

如果正常、您是否有另一种解决方案来处理这种电荷(最大1A/5V)?

此致

Adrien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrien、您好!

    将其分配给负责欧盟事务的 Benny。

    此致、

    Kuno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrien、您好!

    这是正常行为、5W 模式用于分频器1 DCP。 如果器件支持 BC1.2 DCP 模式、它将支持5V/1.5A、因此、如果您需要支持此类器件、则应增大 TPS2561的电流限制。

    BR、

    本尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Benny、

    感谢您的回答。

    因此、如果我了解:  

    -在 TPS2513处于5W 模式时、消耗的最大负电流为1.5A (分压器1 BC1.2)

    -在 TPS2513处于10W 模式时、消耗的最大负电流为2A (分压器2)

    -使用 TPS2513A 时、用于连接的最大负电流为2.4A (分压器3)

    此致  

    Adrien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrien、您好!

    您的理解是正确的。

    BR、

    本尼