This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74722-Q1:器件竞争对手 AUIR3242S

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: LM7472EVM, LM74720-Q1, LM74502H-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1165976/lm74722-q1-device-competing-auir3242s

器件型号:LM74722-Q1
主题中讨论的其他器件:LM7472EVMLM74720-Q1LM74502H-Q1LM74502H

您好、专家、

我们的客户正在寻找替换 AUIR3242S 的器件。 实际上、我为他们提供了 LM7472EVM 以进行测试。 它们使用我们的 EVM 一起驱动6个 NVMTS0D6N04C。 他们发现上升时间太长、大约为20ms。 我们是否拥有容量更大的器件? 谢谢。

BR、

ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电子

    LM74720-Q1的 PD 栅极驱动强度为50uA。 为了在启动进入容性负载期间限制浪涌电流、特意将其保持在低电平。  

    如果客户希望快速启动并且输出端没有容性负载、则可以考虑使用 LM74502H-Q1。 该器件的栅极驱动强度为11mA、是 LM74720-Q1的220倍。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

     对于 LM74720-Q1驱动6个 NVMTS0D6N04C、上升时间将是多久? 谢谢。

    BR、

    ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电子

    正如客户所观察   到的、LM74720-Q1驱动6个 NVMTS0D6N04C 的启动时间大约为20ms。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    抱歉、我的意思是  LM74502H-Q1。  对于 LM74502H-Q1来驱动6个 NVMTS0D6N04C、上升时间将是多久?  谢谢。

    BR、

    ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM74502H-Q1驱动6个 NVMTS0D6N04C 所需的时间约为165us 、其中包括75us 的栅极导通延迟。