This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563240:遵循 Webench 电源设计器原理图-有意外结果

Guru**** 2810765 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS563240, TPS563212, LP3872

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1166583/tps563240-followed-webench-power-designer-schematic---have-unexpected-results

器件型号:TPS563240
主题中讨论的其他器件: TPS563212LP3872

我使用 Webench 设计了使用 TPS563240的降压转换器。  我利用 TPS563249EVM PCB 对设计进行原型设计、根据需要更换所有器件(包括 TPS56240)。

设计特性为:5.5-9Vdc 输入/5.1VDC/2A 输出-实际输出电流范围为.015 - 1.5A。

各种输入电压和输出电流情况在电源设计器中都没有出现任何错误、实际上、在该范围内、数据结果看起来非常有希望。

但是、在应用中、输出在输入介于8-9VDC 之间之前不会达到5.1VDC、具体取决于输出电流消耗。

Webench 电源设计器是否未在 TPS563240数据表中考虑压降计算?  似乎要成为一个完全有用的工具就必须这样做?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    根据数据表中的最短关断时间、1.4MHz 下的最大占空比为65%。 如果 Vout 保持在5.1V、则通过计算、最小 Vin 应约为8V。  

    Webench 在进行仿真时还会发出警报、表明要调节的输出电压的最小 Vin 应大于7.9969V。

    BRS

    Zixu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zixu、

    有趣的是、我没有看到这样的"压降情况"警告。  这是一个弹出窗口吗?  或者、在哪里可以找到"警报中心"以应对未来的情况?

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    单击"open design"按钮后、进入 webench 电源设计网站时会出现通知。

    如果您想找到"警报中心"的通知、您可以单击"导出"按钮旁边的"门铃"按钮。

    BRS

    Zixu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Zixu、他非常乐于助人。  我不知道铃形图标存在/警报指示器。  这将有助于推进其他设计。  您是否会碰巧建议在我所需的整个电流范围内具有1MHz 或更高静态/固定频率的替代 IC、该电流范围大约为.01 - 1.5A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 James

    TPS563212将是您的理想选择。 BTW、您是否会告诉我您的应用的终端设备? 如果可能、请告诉我项目的 TAM?

    谢谢。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ruby。

    我正在使用5V 电源为产品供电/为其内部电池充电。  目标市场仅适用于该特定产品、因此非常适合。  目前、我只是一个原型设计选项。  我考虑使用 LP3872、但发现变压器调节不够。  我也不想浪费与传统线性稳压器 IC 相关的资源。  根据您的建议、我正在尝试在 TPS563240和现在的 TPS56212之间做出决定。  我发现两者都有利弊。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 James

    相关知识。 如果需要我的支持、请随时联系。 我将关闭此帖子。

    谢谢。

    BR

    Ruby