This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:电池过度放电后、BQ25601无法充电

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1167298/bq25601-bq25601-can-not-charge-after-the-battery-is-over-discharged

器件型号:BQ25601

你(们)好

采用 BQ25601的客户设计、 电池过度放电后、电池电压为0V、外部充电器无法充电。

来自系统的日志数据读取4.2V (系统 ADC 读取 Vbattery 上的电压)、但实际电池电压为0V。

芯片是 BQ25601、随附原理图芯片名称不正确、是 BQ25601的原理图。

已附加系统日志数据

e2e.ti.com/.../session.log

为什么 电池电压为0V、但系统读数为4.2V?

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    ADC 的电池电压读数为 BAT 引脚电压。 检查 IBAT (电池电流)以查看电池是否已正确充电。 此外、请查看下图所示数据表的此部分、了解有关过度放电电池的更多信息:

    如果您的电池未接收到正确的 ISHORT 充电电流、请确保没有外部电路或内置电池保护、从而将电池端子与 VBAT 引脚断开。

    此致、

    James