主题中讨论的其他器件: BQ78350
尊敬的先生
BQ76940在导通负载放电时的电流约为113A、但时间相对较短、仅为25mS。 这是 BQ76940的驱动器信号 DSG 将关闭、然后大约1S 会自动回复输出。 这是什么保护?
当这种故障发生时,我们使用 MCU 读取警报寄存器,没有 OVP、UVP 保护警报。 我们还修改了代码以消除 AFE 警报、并且该现象保持不变。 排除了过压和欠压保护。
蓝色表示电流,Yello DSG 信号

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的先生
BQ76940在导通负载放电时的电流约为113A、但时间相对较短、仅为25mS。 这是 BQ76940的驱动器信号 DSG 将关闭、然后大约1S 会自动回复输出。 这是什么保护?
当这种故障发生时,我们使用 MCU 读取警报寄存器,没有 OVP、UVP 保护警报。 我们还修改了代码以消除 AFE 警报、并且该现象保持不变。 排除了过压和欠压保护。
蓝色表示电流,Yello DSG 信号

您好 Gabriel、
看起来可能会触发 OCD (放电过流)保护。 此保护具有8-1280ms 的可配置延迟。 如果您的负载在连接时消耗高电流、DSG FET 将 会开路以响应 OCD 故障。
OCD 和 SCD 保护的保护故障阈值和延迟设置通过 PROTECT1和 PROTECT2寄存器进行配置。 第 8.5节 BQ76940数据表中的寄存器映射具有更多信息。 我将在此处链接: 适用于锂离子和磷酸盐应用的 BQ769x0 3节至15节串联电池监控器系列数据表(修订版 I)。
最棒的
Andria
尊敬的 Andria
我们的故障现象是放电 MOS 断开、并在断开状态持续1.26S 后自动返回到闭合状态。 76940手册中的 OCDdelay 意味着当存在过流时、MOS 将在延迟1.28秒后关闭、 断开 MOS 的状态将一直保持、直到主机发送命令使其关闭、然后变为关闭状态。
我已对以下内容进行了比较:
放电 MOS 状态:闭合状态->脉冲电流130A (总计32ms)->延迟100ms ->断开状态 1260ms ->闭合状态。在此过程中不会生成保护警报。
正常 OCD 延迟放电 MOS 状态:闭合状态->连续电流100A->delay -1280ms-> 断开状态->等待主机发送闭合命令-> 30s 后,主机发送闭合命令->闭合状态
嗯、这两个现象完全不同。
同时、该故障机器的过流保护功能正常、OCD 值和 OCDDelay 时间均正常。 当我们测试 SOC 超过80%时、单体电压为3.9V、远离 UV 条件。 我们已经测试了它的 UV 功能、其2S 保护恢复延迟和2.2V 保护阈值是正常的。

尊敬的 Matt
SoC 是通过主芯片的安培小时积分计算得出的、与 BQ76940无关。 设置 BQ76940的其他寄存器的值:
寄存器0x05中的 CC_EN 为1。
寄存器0x06的值为0x97-短路延迟200us、短路电压200mV 对应于电流200A。
寄存器0x07的值为0x7F 100mV、对应于当前的100A 过流延迟1.28S。
寄存器0x08的值为0x50 uV 延迟4S、OV 延迟4S
寄存器0x09的值将0xb4 OV 的硬件过压设置为4250mV
寄存器0x0A 的值为0x9f UV SET 硬件欠压2200mV
寄存器0x0B 的值为0x19将 CC_CFG 寄存器的值设置为0x19
您好 Gabriel、
BQ76940本身无法实现您描述的行为。 禁用 DSG FET 的唯一原因是数据表表中列出的保护之一、主机将始终需要执行操作以重新开启 DSG FET。
如果 FET 重新启用、则其主机控制器似乎必须执行此操作。 BQ76940不会自动从保护中恢复。
您的器 件可能会进入运输模式(或 POR)、但这仍涉及主机、需要再次启用 FET。
最棒的
Andria