请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76942 主题中讨论的其他器件:BQ76952、
大家好、
您能在下面帮助我们解决客户的问题吗?
根据对 BQ76942和 BQ76952芯片文档的分析、我认为、如果我们在设计布局时特别小心、这些芯片也可以使用。
我们使用的是7节锂离子电池。
请确认、如果我们按照所附的 connections.jpg 文件设计布局、 那么、我们应该只修改 V_cell config 和与电池配置相关的其他寄存器中每个芯片的配置文件、所有其他寄存器将完全相同?
通过建议的连接、将使用以下电池输入:
BQ76942:1、2、3、4、5、6、10
BQ76952:1、2、3、4、6、8、16
e2e.ti.com/.../register_5F00_comparsion.xlsm
此致、
Danilo