This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 智能手机-快速充电器解决方案咨询

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25960, BQ25980

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1167533/smartphone---fast-charger-solution-consultation

主题中讨论的其他器件:BQ25960BQ25980

客户 智能手机设计使用 BQ25960实现35W 和68W 充电。 他们希望找到合适的快速充电器解决方案、以实现125W 和210W 充电。

支持需求:

  • 请帮助推荐合适的快速充电器解决方案、以实现125W 和210W 充电。
  • 请帮助提供参考设计和技术资料、供联想参考。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们支持的最高闪存充电器是 BQ25980、其最大充电电压为9.54V、充电电流为8A。此器件支持并行运行。

    此致、

    Mike Emanuel