This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28250:谐振模式运行

Guru**** 2554630 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5046, UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1167540/ucc28250-resonant-mode-operation

器件型号:UCC28250
主题中讨论的其他器件:LM5046UCC28951

尊敬的团队:

此芯片是否可在谐振模式下使用? 如果是,您是否有任何有关它的技术文章? 因为据我所知、对于谐振模式、我需要相移全桥控制器。

谢谢、
Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否此 IC 仅处于 PWM 模式、不处于谐振模式。

    如果您需要相移全桥控制器、可以考虑使用 LM5046或 UCC28951。