This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16020:建议使用输出电容器

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5012

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1167577/lmr16020-output-capacitor-recommendation

器件型号:LMR16020
主题中讨论的其他器件:LM5012

各位专家:

在该查询中寻求您的帮助:

我们需要具有大约30至55V 宽输入范围的24V 2A 直流/直流开关稳压器。 我选择了 LMR16020PDDA、但我们希望您在选择正确的输出电容器时澄清一下。

我在 TI 的 Webench 电源设计器中对电路进行了建模、但没有为输出电容建议的器件型号、您能帮我选择正确的器件吗? (附加 Webench 设计)

我们计划对24V/2A 和28V/2A 使用相同的器件。 请为这两种设计推荐输出电容器。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从 EVM 进行检查后、我可以从 BOM 列表中看到输出电容器的组合。 我相信客户只需要将这种类型的组合相加、即可得到~125.804uF 或更高的电容。 希望专家能够从我们的任何授权经销商处找到此类 OPN。

    请进行确认。

    感谢您的观看、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Archie、

    我们建议在输出电容器中考虑使用陶瓷电容器。 首选电介质、尤其是在应用中发现宽温度范围时、电介质为 X7R。

    如果客户愿意、也可以考虑使用低 ESR (<50m Ω)电解电容器。

    如果考虑电解电容器、最好在 webench 中对 ESR 建模、因为这将在环路中构成一个额外的零点。 这与设计中已经实现的前馈电容器零点相结合、可能会导致 高穿越频率、这对于我们的内部补偿稳压器而言并不理想。

    此外、客户可能希望考虑 LM5012 、因为它是一款更新的器件、并且可能具有更少的电源限制。