This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:集成双向负载开关?

Guru**** 2616395 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1167547/tps25750-integrated-bi-directional-load-switch

器件型号:TPS25750

您好!

TPS25750DRJKR 是否具有集成 式28V、7A、16m Ω mΩ 双向负载开关?

最棒的

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    是的、这对于 D 型号是正确的(S 型号没有内部电源路径):

    谢谢、此致、

    林德华