This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54160:PMLKBUCKEVM 的效率

Guru**** 2812655 points

Other Parts Discussed in Thread: PMLKBUCKEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1167287/tps54160-the-efficiency-of-pmlkbuckevm

器件型号:TPS54160
Thread 中讨论的其他器件:PMLKBUCKEVM

大家好、

我将在 VIN=24V、Vout=3.3V、Cout= 220µF Ω、FS=250kHz 的情况下测试 PMLKBUCKEVM 的效率。 结果如下图所示。 我想知道为什么效率曲线的趋势与数据表中的趋势不同(如下图所示)、尤其是在轻负载条件下。 请帮助我解决此问题。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry、

    我会仔细检查您的设置以及输出和输入电流测量的精度、并确认器件在轻负载下处于稳定状态。

    轻负载条件下、选择不同输出电感器时、器件在 ECO 模式下的开关频率可能会有所不同、前提是您也更改了该频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marshall、

    无论在高负载和低负载下、输出电感器的值是18µH μ H、输出电感器都是固定的。 我想知道开关频率如何随 Eco 模式下的输出电感器变化,以及它为何会影响轻负载效率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好、输出电感器会影响开关频率、因为电感器中的峰值电流是固定的、频率是针对所需的平均输出功率进行调制的。

    借助您提供的其他信息、我建议您确认 :您的设置以及输出和输入电流测量的精度、同时确认器件在轻负载时处于稳压状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marshall、

    我在同一设置中测试了输入电压为6V 时的开关电源效率、  效率曲线 与 数据表中的曲线基本相同。 下面显示了效率曲线。 因此、我想知道输入电压是否会影响轻负载效率。 此外、当负载电流为0.2A 或更低时、该器件处于 Eco 模式、VIN=24V。 当负载电流高于0.2A 和低于1A 时、器件处于 DCM 模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry、

    你提出了好的观点。

    电感器纹波电流确实会影响 DCM 范围、此外、它还会影响进入和退出 ECO 模式的转换点、因为转换点受峰值电感器电流的影响。

    如果进行 A-B 比较、 我会考虑分析 VSW 波形、您可以在该波形中查看器件是否不连续以及有效开关频率是多少。