This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2986:关断和错误引脚逻辑

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1168295/lp2986-shutdown-and-error-pin-logic

器件型号:LP2986

大家好、

我们的客户希望澄清  LP2986IM-5.0/NOPB 的输出和关断引脚的功能。 根据我们的客户、

关断引脚为低电平(禁用稳压器)时、是忽略/禁用压降检测、因为在这种情况下 VOUT<95%不会发生故障。 我执行的测试表明、即使稳压器处于关断状态、误差输出也不处于活动状态(保持高电平)、且 Vout (零/禁用)低于阈值约-5%。  

因此、

关断低电平-->(VOUT < 95%)-->错误拉高,因为这不是故障情况。

关断高电平-->(VOUT < 95%)-->误差被拉低,因为这是一种故障情况。  

这是预期的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    是的、当器件被禁用时、错误检测电路被关闭以节省静态电流、因此输出不超过95%不会触发错误检测、这是正确的。

    此致、

    John