This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24600:bq24600

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24600, BQ24600EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1168270/bq24600-bq24600

器件型号:bq24600

您好!

我获取一个示例产品 bq24600。 在绘制 PCB 之前、ı 需要进行仿真并确保操作正确无误。  

能否为我提供 bq24600的 SPICE 模型、以便在 LtSpice 或 TinaTI 中使用。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Riza:

    电池充电器具有多个控制环路、电池可以是电源或负载。 由于充电器环路补偿、输入适配器与电池以及控制环路交互的复杂性、仿真无法很好地模拟行为。 我们不支持电池充电器的 SPICE 类型仿真、但我们将继续为应用相关问题提供最佳支持。

    我建议订购 BQ24600EVM 并根据您的设计对其进行修改以进行测试。

    此致。