This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV431:TLV431的功能

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV431, TLV431A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1167384/tlv431-function-of-tlv431

器件型号:TLV431

大家好、

我是否可以知道该 TLV431的行为是什么样的? 比较器还是稳压器?

如果是稳压器功能,那么稳压电压是多少?

此致、

Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fred、

    我认为从原理图上看、PRC229是一个0欧姆电阻器、PRC230未组装。 这意味着 TLV431将用作稳压器。 稳压电压将为1.24V。

    最棒的

    Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walter、  

    非常感谢,所以它与下图一样吗?

    我是否可以知道 、在什么情况下、我们将使用 TLV431创建1.24V 稳压 电压?

    我的意思是 、那里有很多稳压器解决方案。 TLV431在调节方面的优势是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fred、

    是的、它与该电路相同。 TLV431的优势在于其输出非常精确、具有低温漂。 在25°C 时、TLV431A 的输出电压精度为1%。 温度漂移也很小。

     

    最棒的

    Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zollinger、

    但我们无法更改稳压电压、对吧?

    仅1.42V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    根据此公式、通过更改电阻器值 PRC229和 PRC230、可将稳压电压从1.24V 更改为6V

    在电流原理图中、稳压电压固定为1.24V

    最棒的

    Walter