This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A11:输出阻抗

Guru**** 2788635 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS74801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1167470/tps7a11-output-impedance

器件型号:TPS7A11
主题中讨论的其他器件:TPS74801

设计合适 PDN 的一种或最典型的方法是目标阻抗方法。 数据表中不包含任何与阻抗输出相关的图形/图表。

通过使用任何可用的 Spice 模型(即使已预先配置为瞬态仿真)、通过交流分析、确实可以分析输出阻抗。

但是、我的问题是:交流曲线是我可以信任的吗? 因为 SPICE 模型最初似乎不是用于交流分析、而是用于瞬态分析。

分析曲线并将 LDO 建模为简单的 V-R-L 电路(对于 Hyperlynx 中的 PDN 仿真)、电阻约为 R = 3.28m Ω、电感 L = 1.4uH。

阻抗开始斜升的频率为290Hz。 即使大容量电容为22uF、但在28.5KHz 左右仍有大约358m Ω 的峰值

----

因此、该 LDO 似乎呈现300Hz 的平坦响应、然后大容量电容器为更高的频率提供功率。 然而,要做到这一点,大部分必须相当大,大约几毫法拉。 其他 LDO、例如 TPS74801。 性能要好很多、我的意思是、它提供高达1.12KHz 的平坦阻抗

我的问题再次出现。 我可以在这些曲线中截断吗? 我应该在实验室中描述 LDO 的特征吗?

伊凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、  

    有以下应用手册: 使用 SIMPLIS 或 SiMetrix 提取集总输出阻抗模型

    但是、并非我们所有的 PSpice 模型都像我们希望的那样准确、而且并不能对我们器件的所有特性进行建模。 我强烈建议在实验室中对其进行表征、因为这将提供更好的结果并更适合您的预期应用。  

    最棒的  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edgar:

    非常感谢您的回答。 我知道你所说的文件,我也这样做是一个很好的解释。 因此、正如您指出的那样、我假设 LDO 的 SPICE 模型是正确和准确的、足以进行交流分析。 由于 SIMPLIX 工具使用验证中的 LDO 模型、相反、根本不会有任何曲线。

    我已将 LDO 的 SPICE 模型与 PSPICE for TI (而不是 Simplix)一起使用、以执行文档中描述的相同分析。 那么、我想我可以信任它吗? 这是我的问题。 因为文档的同一作者(John DeFiore 先生)指出:

    一个注意事项是、结果仅与模型一样好。 一些 LDO 模型构建在上
    简化的框架、可能会产生不良结果。

    在实验室中进行测量时、考虑到所需时间且仅适用于一个 LDO、这确实是一个问题! (为了按时完成设计、我需要运行许多不同的 LDO 和许多其他分析)。 但是、如果 SPICE 模型足够精确、并且交流分析是真实的、这就是我需要了解的所有内容。

    从我的角度来看、我认为此类信息非常重要、至少应该包含在数据表中、因为它是 PSRR 和许多其他信息。 毕竟 ,约翰·迪菲奥尔先生本人指出:

    系统级验证工程师越来越关注的输出阻抗特性
    电路板上的电源

    非常感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    Edgar 明天会回来、感谢您的耐心

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、  

    感谢您的耐心等待。  

    正如 John DeFiore 所说、结果与模型一样好、我们也在努力获取更好、更准确的模型。  验证提取的输出阻抗是否可信的一种方法是执行负载瞬态、正如"使用 SIMPLIS 或 SiMetrix 提取集总输出阻抗模型"中所述。  

    这样做时、如果结果与 DS 中显示的结果匹配或非常匹配、那么我们可以信任该模型。  

    我们的一些模型不够准确、尤其是因为它们仅对某些特征进行建模、因此、我们强烈建议进行基准评估。  

    我了解输出阻抗的重要性、并且我们一直在 DS 中的一些较新的 LDO 中实现这一点。  

    最棒的  

    Edgar Acosta